欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第52讲 标准零件的使用方法(一)卸料螺栓的使用方法

  • 2023.01.05 16:43:20
  • 米思米
  • 1459

卸料螺栓的种类如【图1】所示。

第52讲 标准零件的使用方法(一)卸料螺栓的使用方法

这里列举的形状均为基本类型,MISUMI标准零件根据详细用途做了进一步的细分,扩大了用户的选择范围。
卸料螺栓通过轴部(L)的长度固定零件,使零件可动。由于这些使用方法,卸料螺栓也被称作起吊螺栓、阶梯螺栓等。但由于人们更熟悉它在可动卸料板结构的模具的卸料板保持方面的用途,因此一般称之为卸料螺栓。


(1)轴长(L)

用于可动式卸料板时,使用多个卸料螺栓。这种情况下轴长(L)若有偏差,短螺栓可与头部接合面接触,其他螺栓则无法接触,导致卸料板发生倾斜,从而损坏卸料螺栓。同一部位使用的卸料螺栓以轴长偏差小、轴长一致最为理想。这对于加工薄板材的模具而言尤其重要。


(2)卸料螺栓的使用方法

 【图2】(a)(b)表示卸料螺栓的使用方法。
(a)的使用方法是正确的。在(b)中,接合面被沉孔面的底部顶住,但沉孔加工很难精确加工出Z尺寸,容易产生偏差。该偏差会产生与轴长不同时相同的结果。图(c)是使用外螺纹式卸料螺栓时要注意的事项。若攻丝部分的倒角过大,便会如图所示,轴端部嵌入倒角部分。此外,安装卸料螺栓的螺纹部分若加工倾斜,可能会导致卸料螺栓损坏,这一点必须注意。

第52讲 标准零件的使用方法(一)卸料螺栓的使用方法


(3)特殊使用方法

由于模具,上下没有空间,但有时会有需要卸料板活动量大一些的需求。这种情况下使用普通的卸料螺栓是做不到的。【图3】是通过与行程延长衬套组合使用,使卸料板在狭小的空间内长行程运动的示例。

第52讲 标准零件的使用方法(一)卸料螺栓的使用方法

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities